使用LM73100作为欠压、过压、反接保护芯片,电路工作电压5V,设置输入过压门限6.5V,欠压门限4V,三个电阻的阻值为:470k, 75k, 120k。
测试时,把输入电压由5V提高到6.5V以上,输出自动关闭,说明过压保护起作用了。
然而,把输入电压逐渐下调,一直到5V,甚至4.5V时,输出都一直保持0V,说明LM73100的输出锁死了。
关闭电源,重新上电5V,输出正常。
请问这是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好


https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7310.pdf
根据datasheet第17页的说明。需要Vovlo电压掉到指定电压,才会复位。具体说明参考datasheet的详细说明。
您好
您是参考这个帖子是吗?
这是相关专家的说明:“我们通常建议在输入和输出处使用 1uf 以抑制瞬态。但在您的情况下,电线长度可能很大,电感也很大,因此需要更多的电容来抑制瞬态。我认为在输入和输出的评估中发生了瞬变,这导致设备在低容量时行为不当。”
这个电容式抑制瞬态变化,防止在输出输出时出现瞬变,导致设备处于低容量的状态下时出现的不适当的状态。