This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于3525驱动ir2110电路中的问题

大家好, 请教一个uc3525驱动ir2113这样的经典电路的问题。。  

ir2113的驱动地和逻辑地要和电路的热地连到一起, 是不是3525也的控制地也应该连热地呢?  然后3525的光耦反馈中, 二极管端连冷地(变压器次级),三极管端连热地。  供电采用两个独立电源,  一个直流电源连在dvcc和热地上,  另一个连在vcc和冷地上, 这样虽然在3525和ir2110的控制口上有几百伏的电位, 但是没有高电压, 芯片和电解电容应该不会损坏?  

请问我这样理解对吗? 谢谢大家!

ps: 还有就是, 供电的直流电源的输出地接热地应该没问题吧?  是不是要保证电源的输出地与大地是隔离的呀?

谢谢!

  • 又一个冷热地问题。。。。

    这事只有一个准则,冷热地只能选其一作为控制系统地。

  • 3525跟IR2113需要共地,光耦的原边接输出,副边接3525的地。如果原副边的电源需要隔离,至于你说的几百伏的电位,是什么意思?

  • 谢谢您! 我现在是选择的热地作为控制系统地,   不过我给驱动芯片供电的电源是独立的直流电源模块,  那么是要确保直流电源的输出地和大地要很好的隔离吧?

    还有就是我电路的变压器次边还要进行逆变,也就是还需要控制芯片。。。  那么由于我次边接的是冷地,芯片就也要接冷地, 那么原边和次边就应该要用两个独立电源给芯片供电吧...

    就是原边用一个电源给一组3525和2110供电,电源com口接热地。。 次边再用一个电源给一组3525和2110供电,com口接冷地。。

    请问这样可行吗? 还是说用一个双输出隔离的电源比较靠谱。。。

  • 谢谢!我现在的想法也是这样。。   我说的电位是指热地对大地的交流电位。。  不过只要不和大地相连,就应该只是电位不是电压吧。。 但是我给芯片供电的是独立的直流电源模块,所以应该要确保电源模块的com口与大地之间是隔离的吧? 这个我用万用表测了一下, 觉得应该是不通的。。 但是还是不太确定,有点害怕呀!。。谢谢

  • 你需要双输出且隔离的电源来给你的IC供电,一路输出跟原边共地,给原边的3525及2113供电,一路输出跟主电路副边共地,给逆变部分的控制芯片3525及2113共地,这两路输出的辅助电源必须隔离。

  • 你的辅助电源也需要采用隔离的电源才可以。也就是输出跟输出是不共地的,

  • 好的,谢谢!