This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDO稳压



对于一个电池供电(同时给mos供电)稳压到3.3。是直接稳到3.3好,还是先稳到5v再稳到3.3v?为什么?j经验?


  • 电池电压多高?

  • 若项目大多数时间内都是电池供电,不具有功率路径管理功能,或很少有adapter直接供电,则主要考虑在两种供电方案下的单次充电所对应的最大使用时间(采用LDO浪费的放电曲线上3.3V以下所对应的电量,采用boost/LDO的效率因素所损失的电量等,综合评判那种方案能够工作时间更长)。

  • 如果没有直接5V的供电需要,对于不希望浪费3.3V到截止电压门限所对应的电量,建议采用TI的buck-boost架构转换器(请参考TI 电源管理产品列表中buck-boost转换器产品),比升到5V效率要高很多,同时能自行切换buck或boost工作模式,一个芯片就可以实现了,不需要额外的LDO。

    谢谢!

  • 降压/升压转换器的电流一般较高,稳到3.3v只给单片机用,就没必要了。同时考虑到电池又给mos组成的电机驱动用,电压某一瞬间有可能被拉低,才考虑用ldo,这种情况下那么,直接稳到3.3v好还是,还是先稳到5v在稳到3.3v好?大部分时间是用镍镉电池供电

  • 你能向我介绍下ti电源LDO,DC-DC还有Buck / Boost的详细特点,应用场合等吗?或者相关pdf都可,谢谢

  • 你好,通过buck降低到5V ,然后用LDO得到3.3V,这种方式的供电 一般在输入输出电压差比较大,负载对于电源噪音敏感,负载调整率大这样的场合。如果要求有很快的负载调整响应,负载对ripple和噪音非常的敏感(比如ADC).那么从性能上考虑,我们就使用buck加LDO的结构。

    因为是电池供电,所以从单次充电使用时间的长短来考率,需要结合两个不同方案下的得到功率损失,去评估在一次充满电的情况下那种工作时间更长。

    buck加LDO的这个方案主要是避免输入输出电压差比较大时的低效率,同时又降低buck开关电路引起的噪音和纹波。(选择高PSRR的LDO)

    以上谢谢!