对于一个电池供电(同时给mos供电)稳压到3.3。是直接稳到3.3好,还是先稳到5v再稳到3.3v?为什么?j经验?
.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果没有直接5V的供电需要,对于不希望浪费3.3V到截止电压门限所对应的电量,建议采用TI的buck-boost架构转换器(请参考TI 电源管理产品列表中buck-boost转换器产品),比升到5V效率要高很多,同时能自行切换buck或boost工作模式,一个芯片就可以实现了,不需要额外的LDO。
谢谢!
你能向我介绍下ti电源LDO,DC-DC还有Buck / Boost的详细特点,应用场合等吗?或者相关pdf都可,谢谢
你好,通过buck降低到5V ,然后用LDO得到3.3V,这种方式的供电 一般在输入输出电压差比较大,负载对于电源噪音敏感,负载调整率大这样的场合。如果要求有很快的负载调整响应,负载对ripple和噪音非常的敏感(比如ADC).那么从性能上考虑,我们就使用buck加LDO的结构。
因为是电池供电,所以从单次充电使用时间的长短来考率,需要结合两个不同方案下的得到功率损失,去评估在一次充满电的情况下那种工作时间更长。
buck加LDO的这个方案主要是避免输入输出电压差比较大时的低效率,同时又降低buck开关电路引起的噪音和纹波。(选择高PSRR的LDO)
以上谢谢!