This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq2040检测电池电量问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

问:

bq2040推荐电路,是用bq2040的VOUT给24c01供电,但我实际测得VOUT引脚电压却只有150mv左右,这是正常现象?此时VCC为4V,ref也有输出为6V。

问:

bq2040只是对充电检测吗?适配器拔除,电池给负载供电,此时bq2040能检测电池电量吗?

  • 问:bq2040推荐电路,是用bq2040的VOUT给24c01供电,但我实际测得VOUT引脚电压却只有150mv左右,这是正常现象��此时VCC为4V,ref也有输出为6V

    R:请参考在原有帖子下的回复,应该是一个正常的现象,因为eeprom只有在通讯时才需要供电,不通讯时将其disable能一些直流偏置电流的消耗。ref是在外部的高串电池供电时调整开关管的偏置信号,没有它,VCC就不能得到安全的供电,所以它需要长时间的存在。

  • 问:bq2040只是对充电检测吗?适配器拔除,电池给负载供电,此时bq2040能检测电池电量吗?

    R:这个器件是基于EDV技术的电量计,与电池捆绑在一起不论放电还是充电 都能实时的检测电量。谢谢!

  • 问:

    EV2200-40和bq2040是怎样的一个硬件连接关系,我的是bq2040 c408。

    图示两个画圈的是用来干嘛的,资料里好像什么都没说,需要连接吗?

    且不说和bq2040的连接,先说下和24c01的连接,电路上只有一个24c01,用5V电源给其供电,然后这个5V电源,5V参考地,及24c01的SCL,sda,连到

    ev2200的vcc,vss,slc,sda,这样都读写不了。rs232接口显示连接成功,怀疑就是上面圈的两处要给电。请指教,谢谢一直的帮忙。

    附问一下,ev2200购买回来,只有一个EV2200和一根串口线是否正常?资料上说,会附赠24c01一片,安装软件光盘一张。

  • 插上电池后,VCC在EVM板内已经产生了,不需要外部的5V电源。

    1,参考page 3 的表1,根据不同的电池类型以及串联数目,配置R4 R5 R11和Q1,这个非常重要,从而得到合适的VCC.

    2,把EV2200与BQ2040 和EEPROm连接好,参考user guide里面的描述.

    3.下载安装好对应的EV2200 Software for bq2040

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/EV2200?keyMatch=ev2200&tisearch=Search-CN-Everything

    4,插入电池

    5,按照user guide运行软件。

     

  • 为了避免浪费资源,TI的大多数的软件都不再通过光盘等形式提供,改为在线下载的模式。以上谢谢!

  • 注意表1 是针对的比6V还要高的电池应用中需要修改的电压调整电路配置,如果比6V低的则不需要开关管的调整。

    同时TI建议使用该芯片的电池电压大于3V。谢谢!