1、充电芯片,比如BQ24133,其采样电阻Rac和Rsr可以在某范围内变动,但10mΩ和20mΩ对应的电流差别为2倍,IC是怎么知道电阻是10mΩ还是20mΩ呢?
2、我初步认为是这样的,不知对否:默认Rsr为10mΩ,其实不过Rsr实际焊接多大,IC会一直认为为10mΩ,如果你想使用20mΩ电阻,那就需要把Viset也设置为原理的2倍,这样采样电流才不变,是这种“将错就错”的方式?
3、那么问题来了,为什么要使用20mΩ的电阻呢?是不是为了精度更高些,同时为了兼容更多阻值的采样电阻?
请专家们帮忙解答一下~
4、同样,对于BQ40z50多节电量计,也是同样的原理吧?
非常感谢!