我正在做双核DSP TMS320C6657的硬件设计,1.5V的电源方案采用的是DSP开发板的设计。原理图如下。
现在遇到的问题是,在上电后,输出电感L3上面没有 看到PWM波形,芯片却能够输出一个均值为1.5v的波形。但是从测试结果看,芯片的PH、BOOT、SS/TR三个重要引脚以及输出端滤波电容C542上面都有一个同样的波形,现将示波器测试波形贴在下边
从这几张图片看,这整块电路在上电后都附加了一个同样的波形,同时,输出端确实已经有了设计的1.5V电平,请问这应该是什么原因造成的?
PS:这块电路在同期做的另一块板子上面,在电路及BOM完全一样的情况下,已正常工作。