找一个电流能在1-150uA或者0-100uA之间调节的,精度达到5nA的可调电流源。或者有不满足条件的类似的也可以推荐来看看
您好
TI的这个品类的芯片只有4款,其中adjustable current source是LM334,LM234,LM134这三款。
您可以看一下这个品类,点击器件型号可以进入芯片产品页,里面有datasheet等信息。
您好
2.5V是推荐的使用范围的最小值,我们建议您在推荐的电压范围内使用。
TI无法保证低于2.5V电压时的准确性。
至于电路如何设计,见数据手册 8 Application and Implementation,写的比较全面。
这里也有一个使用了REF200的参考设计,只用了里面的电流源,您也可以看一下。