Part Number: BQ24780S
你好,
BQ24780SRUYR这款IC在设计调试阶段发现不充电,请帮忙协助分析一下不充电的原因,谢谢!
测试如下:
电池15.3V,充电电源20V
PIN4 25.5V
PIN5 3.3V
PIN6 在2.8V
V_SYS 20V,说明前端2个MOS管都导通了
PIN26 15.3V,PIN27为15.3V(示波器测试的),这里似乎应该是电荷泵开关,电感储能给电池充电,实际是直流(电池电压)
PIN18 15.3V
R4,C15,C16端 15.3V(电池电压),R4右边接电池正极