Part Number: BQ25672
BQ25672这颗充电芯片 给2串锂电池充电,充电电流1.5A,
请教下 sys 输出电压是不是就是Vbus的电压,电流最大能到多少?
如果不接VBus,sys电压是不是就是电池电压?
sys输出通过I2C和usb 通信控制关断,是否有硬件的方式控制sys开启和关断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
请教下 sys 输出电压是不是就是Vbus的电压,电流最大能到多少?


根据datasheet显示这两个不是一个电压。最大输出电流参考如图。
如果不接VBus,sys电压是不是就是电池电压?

如图显示不能说VSYS=VBAT,但是在特殊条件下可以。
sys输出通过I2C和usb 通信控制关断,是否有硬件的方式控制sys开启和关断?

如图显示有很多方式可以关闭,但是大多都是报错,这样的方式不建议。
您好
在您的描述中,您正在使用BQ25672这款电源管理IC来为两串锂电池充电,并希望实现通过按键启动(ship模式)和单片机控制(通过PowereEN引脚)的功能。同时,您还提到了Vbus输入、Vsysmin(系统最小电压)以及系统电压(Vsys)如何随着电池电压的变化而变化。下面是对您需求的详细解析和实现步骤:
通过以上步骤,您可以实现使用BQ25672为两串锂电池充电,并通过按键和单片机控制充电过程的需求。
以上是相关注意说明
具体电气参数请参考官方datasheet。如果您还有疑问请参考以下帖子是官方整理出来的相关注意事项:
您好
针对BQ25672在带载时电压下降的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
BQ25672是德州仪器(TI)生产的一款高度集成的开关模式降压充电器,专为1至4节锂离子电池和锂聚合物电池设计。它集成了开关MOSFETs、电池FET以及输入和充电电流检测电路,支持高达3A的充电电流,并具有高效的MPPT(最大功率点跟踪)功能,适用于太阳能板等输入源。
BQ25672在带载时电压下降的问题可能由多种原因引起,包括电源限制、电流限制设置不当、保护机制触发以及系统配置问题等。通过逐一排查这些可能的原因,并采取相应的解决措施,通常可以恢复充电器的正常带载能力。
您好
如您分享的截图那样,如果您没有配置上电后会默认配置进行工作。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25672.pdf
至于默认配置请参考第53页有相关寄存器的默认值请您参考一下。