This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
附件为仿真电路设计,可以与您的电路对照一下。
在您的设计中主要差异在于电感和sense电阻,能否测试一下sense电阻的波形给我?
l 藍色線 為電感與MOS端電壓 VD
l 黃色線 為TPS40210-P8的GDRV輸出給MOS的波形
l 紅色線 為輸出接LOAD(24V、1A)的輸出波形
(左邊三個小箭頭處為每個電壓的零點位置,每格為20V)
GDRV輸出PWM約55mS後,delay 1.2秒再輸出PWM
問題:什麼情況下會讓GDRV每格 1.2秒後再輸出PWM?
l 同上量測,放大圖-->GDRV輸出PWM約55mS
l 同上量測,再放大圖-->在GDRV輸出PWM約55mS內的波形是可正常升壓到24V
以下波形:
l 綠色線 為sense电阻接地的波形
l 紅色線 為sense电阻接MOSFET S端的的波形
电路上看起来不存在问题,从现象上看像是芯片保护掉了,请问您的负载是什么?(可以是负载机,纯电阻等,但不可以是电池), 另外确认一下电感的质量问题。
从您提供的波形看,noise有点大,layout上建议您参考TI的EVM板,开关电源对layout要求非常高。