This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5143: 48V输入、30V30A输出,输出电压并未达到额定值

Part Number: LM5143

我在尝试使用TI的PowerDesign工具进行48V输入、30V30A的降压输出设计,DEMB连接至VDDA(PWM模式)。目前的问题是,在上管打开了约100ns后,上管便关闭了,当MOS管上管打开时,输出电压通过电感和分压电阻到达FB引脚时,FB引脚处并未达到0.6V。换句话说,在FB引脚并未达到0.6V,上管便关闭了。

  • 您好

    在使用TI的LM5143进行降压转换器设计时,遇到上管(通常是高侧MOSFET)在短暂开启后迅速关闭的问题,通常与反馈控制环路、时序设置或输入/输出条件有关。以下是一些可能的解决步骤和检查点:

    1. 检查FB引脚电压
      • 确保FB引脚正确连接到分压电阻网络,该网络用于将输出电压按比例降低到适合LM5143的参考电压范围内(通常是0.6V)。
      • 使用示波器或万用表检查FB引脚上的电压,确保在MOSFET开启时,电压能够稳定地上升,并接近或达到0.6V。
      • 如果FB引脚电压没有按预期上升,检查分压电阻的阻值是否正确,以及它们是否连接良好。
    2. 检查软启动和过流保护
      • LM5143可能具有软启动功能,它限制了输出电压的初始上升速率。检查软启动电容的值是否合适,以及它是否已正确连接到SS引脚。
      • 过流保护也可能导致MOSFET提前关闭。检查是否有任何短路或负载电流过大的情况。
    3. 检查时序和PWM控制
      • 确保DEMB引脚正确连接到VDDA,并且PWM信号源(如微控制器或定时器)正确配置并稳定输出。
      • 检查LM5143的PWM输入信号(如果使用了外部PWM信号源)的占空比和频率是否适合您的应用。
    4. 检查输入电压和电源稳定性
      • 确保48V输入电压稳定且符合LM5143的规格要求。
      • 检查输入电源是否有任何噪声或瞬态电压,这些都可能影响LM5143的正常工作。
    5. 检查输出电容和电感
      • 输出电容和电感的选择对转换器的稳定性和性能至关重要。
      • 检查电容和电感是否连接正确,并且没有短路或开路的情况。
    6. 进行故障排查
      • 如果可能的话,尝试简化电路或使用不同的测试设备来排除问题。
      • 逐步排除法:逐一断开或替换电路中的组件,以确定哪个部分可能导致问题。

    通过以上步骤,希望能帮助您。