你好,我在使用LM76005设计成12V输出的应用(输入25~42V,输出电流2A,板子原理图已参考LM76005QEVM)。
目前12V输出的负载会有一个反向能量(如图,电压最大20V,电流最大10A),该能力是系统问题,无法消除。请帮忙确认下,该反向能力会对DC照成损害或者其他风险吗?谢谢。
您好
可以对照数据手册的6.1 Absolute Maximum Ratings,超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅是应力额定值,并不意味着设备在这些或推荐操作条件下指示的任何其他条件下正常运行。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备可靠性。
您好
我看过,您的意思是用这款芯片设计的输出是12V2A,但是后面直接接的负载会有一个20V 10A的电压冲击,而且您没有做防护,您想知道会不会对芯片造成影响。
如果超出上方表格中的最大限度,会损坏芯片,所以您可以测一下有这个冲击时候的引脚电压,而且您这个10A的电流也不小,时间维持是us级的,会产生一定热量
您也可以到英文E2E论坛(https://e2e.ti.com/ )咨询资深工程师。