This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TWL6030的 start condition的操作失败的问题。

Other Parts Discussed in Thread: TWL6030

我们使用TWL6030和OMAP4430.

现在遇到一个问题:

我需要实现一个需求:就是当电池插入的时候,系统不自动开机。通过阅读TWL6030的手册,应该是需要修改寄存器

PHOENIX_START_CONDITION, 将bit5:FIRST_BAT_INS   和bit6:RESTART_BB 置 0.

 

但写寄存器失败。

写完之后直接读取,发现读到的还是reset的值。

 

请问是否有什么lock 位,来控制这些寄存器的写权限?

这些寄存器是否在main battery 断开之后,还可以由backup battery 提供电源,实现数据保持?

谢谢!!

 

我现在只有一个97页的数据手册“SWCS045B – SEPTEMBER 2010 – REVISED JUNE 2011” 和一个366页的寄存器手册SWCU084。

没有在以上两个文档中找到更多信息。

请问是否有TWL6030的更完整的数据手册? 在哪里可以获取到?谢谢!