我们使用TWL6030和OMAP4430.
现在遇到一个问题:
我需要实现一个需求:就是当电池插入的时候,系统不自动开机。通过阅读TWL6030的手册,应该是需要修改寄存器
PHOENIX_START_CONDITION, 将bit5:FIRST_BAT_INS 和bit6:RESTART_BB 置 0.
但写寄存器失败。
写完之后直接读取,发现读到的还是reset的值。
请问是否有什么lock 位,来控制这些寄存器的写权限?
这些寄存器是否在main battery 断开之后,还可以由backup battery 提供电源,实现数据保持?
谢谢!!
我现在只有一个97页的数据手册“SWCS045B – SEPTEMBER 2010 – REVISED JUNE 2011” 和一个366页的寄存器手册SWCU084。
没有在以上两个文档中找到更多信息。
请问是否有TWL6030的更完整的数据手册? 在哪里可以获取到?谢谢!