This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本次颁奖活动也顺利结束,感谢各位的积极参与!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
还没有使用过 WEBENCH 设计仿真工具吗? 你 out 了!技术大珈们都在用,你还等什么!
只要简单输入您的功率要求,Duang! 短短几秒内就可以完成定制的电源、照明、滤波、时钟和传感设计。
WEBENCH 原理图编辑器功能还可以根据您的需要快速方便地添加附加电路来增强电路的功能和性能。还有更多屡获殊荣的关键运行值图表、电气仿真、热仿真和设计导出等让你爱上它的无数功能
即日起, WEBENCH 新用户分享设计,老用户分享设计给你的小伙伴,均有机会获得小米充电宝!
活动细则:
新用户分享设计:
- 新用户为2015年6月1日后第一次使用WEBENCH在线设计工具(myTI账户可以是活动开始前就申请的)。
- 活动期间使用 WEBENCH 工具完成设计并下载为PDF文件,以跟帖形式参与,撰写 20 字以上的使用心得、感受、意见等,并把 PDF 文件以附件形式附在帖子中。请同时写上您的 myTI 账户的邮箱,方便核对资料信息。必须是当天设计,当天上传.有效活动参与者可获得16G U盘一个。
- 完成四种以上(电源,滤波器,传感器,时钟,接口,LED,PGFA任意四种)不同类型的设计,可以获得小米移动电源一个,两个礼物不可以兼得。四种设计需要在一周内完成跟帖上传,多个设计文件可以打包以压缩包形式上传。同一人使用不同账户完成的作品,只能领取一份礼物。
- 请在您myTI账户中及时更新地址及联系方式,以便方便寄送礼品。
老用户分享设计给小伙伴:
- 老用户为2015年6月1日前使用WEBENCH工具完成过在线设计。
- 老用户在活动期间分享 WEBENCH 设计给其它人,需跟贴上传分享页面截屏,截屏图片里可以看到对方邮箱地址,也请同时写上您的 myTI 账户邮箱,方便核对资料信息。
- 活动期间,被分享者需使用其接收 WEBENCH 设计的邮件账户(此邮件账户需被注册为myTI账户)完成 WEBENCH 设计.成功推荐三人以上(每人一个设计以上),老用户可以获得 10400 毫安小米移动电源一个。
- 活动期间,被分享者完成最多设计的前三名老用户推荐者,获得象印保温杯一个。
- 请在您myTI账户中及时更新地址及联系方式,以便方便寄送礼品。
额外好礼:
前 100 名跟帖参与本次活动的用户我们还将加赠 WEBENCH® Design Center 小拎包!还等什么,赶快使用 Webench 开启你的设计吧!
备注:
myTI 账户:jianguosongsong@126.com
大家好,这是我第一次使用这个软件,发现软件设计不错,把输入输出写好,软件自动设计原理图,很方便使用,下面是我第一个简单的设计,用TPS54336ADDAR 14.0V-22.0V to 3.30V @ 2.0A,发现设计的好多原理图可供选择,我们在使用是可以根据具体的比如成本温度环境以及调试难度上自己去选择电路,本人觉得这个软件不错大家都来用一下。
myTI 账户:tw_1562@126.com
一网友介绍的WEBENCH 设计,太方便了,只要输入几个参数就可以提供好多种设计方案共大家选择,再也不用满网的去找设计方案,直接生成各种原理图,库文件,节省了好多时间,LM5119QPSQ NOPB 10.0V-40.0V to 5.00V @ 2.0A,这是我的设计不到一分钟就做完,10-40输入,5V2A和3.3V2A输出,此款设计可以应用于汽车电子多种MCU供电需求。
myTI 账户:tw_1562@126.com
webench 设计真的是既方便又快捷,不用下载安装任何软件就可以轻松实现各种方案设计及选型,LED灯设计采用35颗cree 高亮灯珠,可以应用于led路灯,室内装饰灯,氛围灯以及led频闪灯,电压范围宽20~24V。TPS563200设计可以即为Tms320f28235提供3.3供电又可以提供1.8V核电压,一颗芯片两种输出,适合批量生产,方便加工。LMC6032IM Bandpass带通滤波,可以有效滤除干扰信号,省去了软件的数字滤波,间接地提高了软件的运行效率,提高系统的稳定性与可靠性。
邮箱:rwang@bjtu.edu.cn
之前多次听说WEBENCH设计电源很方便,可以直接生成原理图和BOM表,趁着这次机会正好试了一下包括其他几个部分的设计,都非常好用,如果能将BOM元件直接生成订单在线购买就好了 呵呵
my TI账户:hnfghl1991@126.com
最近刚好在研究车载充电器,试着使用了一下WEBENCH 设计了一个DC-DC 12~36V 输入 5V 3.5A 输出的电源;
感觉WEBENCH 真的很容易使用,但是里面还集成了很多像热仿真功能一样的附加功能,希望能提供一些使用这些附加功能的教程。
以便更快地熟练使用。
新用户来参加一下,听老用户说还不错,就来试试看,果然挺好用的避免了多麻烦的设计步骤,上传了四个不同的作品,感觉挺好用的
我的TI账户为836983639@qq.com
myTI账号:1010190320@njust.edu.cn
TI官方提供的wenbench设计工具可以方便地帮助工程师完成项目中各种需要的设计要求。
自己本事是学开关电源方向的,对电源的设计较为拿手,但是对于滤波器设计以及时钟和滤波器的设计变不怎么擅长,
而webench只要简单地输入系统所需要达到的参数,例如输入输出关系,甚至是成本,便可以很快地设计出合适的电路,
并且还可以用设计出来的电路再结合数据手册进行验证,对自己的知识也是一种长进!
总而言之,webench可以加速原型的设计速度,缩短时间!
好吧,回复了一下没有看到自己的回帖,再回复一遍。
我的myTI账号:1010190320@njust.edu.cn
使用webench可以方便地实现系统的部分环节的设计。
我本身擅长于电源部分的设计,但是针对时钟或者滤波器部分的设计就不擅长了。
但是webench可以根据工程师对系统设计参数的要求,只要将相关参数输入的webench中便可以生成针对成本、空间或者噪声等其他条件合适的电路,PCB布局等。
可以大幅度地降低设计难度,加速电子设计的进程,并减少错误的发生。