myTI 账号:li.wei@alcatel-sbell.com.cn
设计了一个输入电压在20~40V,输出电压为5V的电源模块,使用的是LM25085方案,当输出电流达到2A时,效率能达到88%。设计报告中给出了详尽的BOM,同时给出了丰富的仿真测试结果。
通过使用WEBENCH可以大大缩短电路设计周期,方便设计者选择合适的方案,很值得拥有。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本次颁奖活动也顺利结束,感谢各位的积极参与!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
还没有使用过 WEBENCH 设计仿真工具吗? 你 out 了!技术大珈们都在用,你还等什么!
只要简单输入您的功率要求,Duang! 短短几秒内就可以完成定制的电源、照明、滤波、时钟和传感设计。
WEBENCH 原理图编辑器功能还可以根据您的需要快速方便地添加附加电路来增强电路的功能和性能。还有更多屡获殊荣的关键运行值图表、电气仿真、热仿真和设计导出等让你爱上它的无数功能
即日起, WEBENCH 新用户分享设计,老用户分享设计给你的小伙伴,均有机会获得小米充电宝!
活动细则:
新用户分享设计:
- 新用户为2015年6月1日后第一次使用WEBENCH在线设计工具(myTI账户可以是活动开始前就申请的)。
- 活动期间使用 WEBENCH 工具完成设计并下载为PDF文件,以跟帖形式参与,撰写 20 字以上的使用心得、感受、意见等,并把 PDF 文件以附件形式附在帖子中。请同时写上您的 myTI 账户的邮箱,方便核对资料信息。必须是当天设计,当天上传.有效活动参与者可获得16G U盘一个。
- 完成四种以上(电源,滤波器,传感器,时钟,接口,LED,PGFA任意四种)不同类型的设计,可以获得小米移动电源一个,两个礼物不可以兼得。四种设计需要在一周内完成跟帖上传,多个设计文件可以打包以压缩包形式上传。同一人使用不同账户完成的作品,只能领取一份礼物。
- myTI注册流程及设计方法请点击查看:
- 请在您myTI账户中及时更新地址及联系方式,以便方便寄送礼品。
老用户分享设计给小伙伴:
- 老用户为2015年6月1日前使用WEBENCH工具完成过在线设计。
- 老用户在活动期间分享 WEBENCH 设计给其它人,需跟贴上传分享页面截屏,截屏图片里可以看到对方邮箱地址,也请同时写上您的 myTI 账户邮箱,方便核对资料信息。
- 具体分享方法请点击查看:
- 活动期间,被分享者需使用其接收 WEBENCH 设计的邮件账户(此邮件账户需被注册为myTI账户)完成 WEBENCH 设计.成功推荐三人以上(每人一个设计以上),老用户可以获得 10400 毫安小米移动电源一个。
- 活动期间,被分享者完成最多设计的前三名老用户推荐者,获得象印保温杯一个。
- 请在您myTI账户中及时更新地址及联系方式,以便方便寄送礼品。
额外好礼:
前 100 名跟帖参与本次活动的用户我们还将加赠 WEBENCH® Design Center 小拎包!还等什么,赶快使用 Webench 开启你的设计吧!
备注:
myTI 账号:wx-2004051071@163.com(TI账号:shenwzhong@163.com分享)
设计了一款应用于家庭用电220V的可调光LED,可用作卧室灯和客厅灯,可加入调光开关,实现亮度调节最大功率是24.5W,20个灯管10串两并。设计中选用Cree公司的暖白灯,压缩包包含完整的设计报告 BOM表 和AD9设计文件,。
myTI 账号:wx-2004051071@163.com(TI账号:shenwzhong@163.com分享)
这次设计分享一个FPGA电源架构的可行性方案,当然也是用webench设计的,webench在电源设计方面真是得很独到。FPGA一般来说供电电压有很多个等级,每个电压等级的纹波要求、负载能力和稳定性要求也不一样,供电部分就比较复杂。但用webench进行电压设计就比较简单,这里说一下注意点吧。
第一步,选择你要选择针对的FPGA型号,这里我选择的是actel的A3P1000,这个的逻辑单元数中等。需要注意的是,然后开始设计,注意的是你可以选择使用快速模式,还是选择所有的电压等级,还可以选择设计偏好是倾向于电源模块还是电源芯片。
然后,系统根据条件,设置了成本与效率调节旋钮,供用户选择。每一种设计会有相应的图表和原理图、BOM表、电源框架示意图,这些你要仔细看一下。创建一个新的工程,然后打印报告 导出设计文件就好。非常方便。
作为一名研究生,我很深刻的感受到TI公司为我科研工作提供的便利,TI公司的芯片和仪器很好用,希望TI公司多多推出好用的芯片。
邮箱:12213033@bjtu.edu.cn
地址:北京交通大学电子信息工程学院九教南510研究生实验室
联系方式:18811445751
ti账户:siliang010@126.com
经朋友介绍第一次使用Webench 设计中心老进行电源设计,果然是方便好用,只要输入相应的要求,就可出来完整的设计方案,省时省力,非常好用
ti账户:siliang010@126.com
一种高效稳定的clocks设计,
按照以下要求进行设计,秩序做一些简单的选择就出来了方案,并且所选芯片都是最优性能的,对于初学者而言,很方便,老设计师来说速度得到很大提升
|
![]()
|
myTI 账户:hksaint@21cn.com
设计一个DC-DC 9V~14V to 24V5A的设计,进入webench以后直接选择输入参数,然后选择LM5118,这个芯片是一年前在这里推荐过的。
再选它,相对一年前设计参数多好多,而且多了好多导出不同软件功能。非常简单快捷强大,一下子什么都出来了,进行仿真,热仿真都比较直观,缺点网页的速度比较慢。做成软件形式离线最好了,因为公司不能联网。
myTI 账户:beilekeji@163.com
使用这个软件设计非常方便,填入输入输出,软件自动完成设计。分分钟用TPS61175PWPR完成36v升压输出。
myTI 账号:471006504@qq.com、
我是新手,第一次使用这个WEBENCH软件,感觉功能比较强大,非常方便,上手很容易,但是总觉得在LED的设计模块,好像交流转直流没法设计,如果有个什么视频教程就更好了。下面是电路图截图
感觉好牛叉的样子,以后板级设计可以参考使用,报表,仿真什么的都挺全的,设计整个系统还是要自己甄选一下
账户:lehaha1111@163.com
感觉好牛叉的样子,以后板级设计可以参考使用,报表,仿真什么的都挺全的,设计整个系统还是要自己甄选一下
myTI 账号:1083799199@qq.com、
我是新手,第一次使用这个WEBENCH软件,感觉功能比较强大,非常便,上手很容易,TI官方提供的wenbench设计工具可以方便地帮助工程师完成项目中各种需要的设计要求。而webench只要简单地输入系统所需要达到的参数,例如输入输出关系,甚至是成本,便可以很快地设计出合适的电路,并且还可以用设计出来的电路再结合数据手册进行验证,对自己的知识也是一种长进!
这是一个dcdc电源
还有一个低通滤波器
这是一个低通滤波器
目的是滤队10kHz调制信号上的350kHz载波信号,进行包络检波
在线设计工具非常好,比较方便,填入需要的参数后自动生成了设计
已经过实验验证,参数值均比较准,常温范围下不需修改参数就已经符合设计指标要求了
用Webench设计了一个单输出电源,12v直流输入,10v 3A直流输出,选用了TPS54332芯片。
提供的设计参考信息很全面,原理图、PCB、BOM等都有。
希望能加入元器件选用的计算公式或原因,为什么选用这个参数
TI账户:aristotle15@sina.com
用Webench设计了一个单输出电源,12v直流输入,10v 3A直流输出,选用了TPS54332芯片。
提供的设计参考信息很全面,原理图、PCB、BOM等都有。
希望能加入元器件选用的计算公式或原因,为什么选用这个参数
TI账户:aristotle15@sina.com
myTI 账号:c975211425@vip.qq.com
第一次使用WEBENCH设计东西,做了一个基于 TPS563200DDCR的电源,感觉挺不错的,省了不少事情,输入需要的参数,很快就出来结果了。
从实际来说 这款软件从成本、效率都很清楚的反应给工程师,很好用。但不足之处就是应用之处的可靠性和稳定性需要实际验证。