TI专家您好,
请问,BQ24040的TTDM模式设计的初衷 是应用于什么样的场合?
1、在TTDM模式,不会执行电池检测程序,是不是意味着,当电池包移除时,还会给负载供电?那么OUT电压是不是一直存在,是4.2V吗?
2、输入电压范围是0-30v,过压保护是6.6v or 7v,这个保护是出于线性IC的输入电压不易过高的原因吗,因为他本身好像不对电路起保护作用?
谢谢解答~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
30V是芯片输入端的最大极限耐压值,因为是单节电池充电器,所以通常输入电压不会很高,因此 input 的OVP门限是针对单节电池充电器的输入电压设置的。
请问max charger timer 溢出的后果是什么 ? 如果强制进入TTDM模式对电路和应用是否有负面影响 ?谢谢
溢出的后果是终止充电,但将电池拔掉后 再插入芯片有错误恢复机制重新开始充电。
在与充电器相关的应用中,当没有power path功能时,有一些是只作为纯充电器,即充电时不会给系统负载供电,所有电流都流向电池;有一些是作为一个在线UPS的架构,即一边充电 一边给系统负载供电。那么当第二种情况下,由于充电线路与电池充电线路是重合的,如果因为max timer溢出导致充电被终止,那么系统负载也会随之停止供电,也使得用户设计的一边充电一边给系统供电的目的不能实现,所以TI设计了TTDM模式,在第二种情况下,禁止max timer和充电截止功能,这样才能保证系统负载不会因为充电终止而没有供电。
以上谢谢!
补充一下
在没有电池的情况下,我如果将24040短路掉 系统能够正常启动工作;
没有插入电池,芯片会做电池插入检测,所以输出端出现周期性检测脉冲,这个可能跟系统瞬间抽取过多电流没有直接联系。
接上电池,芯片不会再做电池插入检测,输出端是正常的可以带载的电压。所以后面接上电池后能够稳定启动。
所以问题的关键是贵司的终端产品中电池是可拔除的, 还是固定在上面作为back up电源,调试过程中遇到的这个现象可能是正常的电池插入检测波形。
后续产品中会是固定在上面的,现在只是调试过程中遇到这个问题有点不解;
另外,我的系统在USB插上时,部分电路已经是在工作的,只是电流不大 可能几十mA左右,只是将系统中另外一些耗电较大的负载启动后才会出现电压震荡的现象,这个怎么解释 ?
另外如果调试过程中不接上电池又能支持正常工作,目前电路上是否有可靠的解决方法?
谢谢
电池最基本的储能特性可以理解为一个大储能电容,能够在较大负载时稳定输出电压波动。
根据你描述的供电架构,需要把电路设计为TTDM模式工作。
可是我换为TTDM模式(TS强制拉高)还是会出现类似问题,是否有其他原因会造成24040做电池检测 ?谢谢
TI工程师您好:
我的应用是一个可穿戴产品。电池固定在产品中,不可拆卸。当检测到没电时通过USB接口给电池充电,同时给负载供电。我的负载电流超过了充电截至电流,这样的话是不是就需要芯片进入TTDM模式?
充电的同时检测电池电压,当电池电压到4.2V时,提醒用户及时拔掉充电线。但是芯片无法自行关断充电的话,就需要电池端保护防止过充。同时不知道芯片端CHG引脚是否还能正常提示电池已充满?
在使用中我发现,我的电池在芯片输出之后,芯片输出电压为4.0V,暂未找到原因?
谢谢