This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5032

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

你好,TI 网站上 有一个reference design是利用 LM5032 的 实现 interleaved boost converter 回路。

我想问的是有关 interleaved boost converter 的问题。 我在比较了single boost converter 和 interleaved boost converter 之后 发现了一个问题。

在同样的条件下, 负载同样的突变时,single boost converter 的 输出变化大于  interleaved boost converter 。

但是 输入电压变化  interleaved boost converter 的输出变化 大于single boost converter 。

这样用 interleaved 结构,虽然输出相应 变好了,但是输入相应 变得不好了。!!!

这是为什么呢。

  • 亲;你为啥感觉变化大而不好呢?跟随负载特性越快不是越好吗?

    能量总是守恒的,耗的越多;需要补的越多。

  • 能量守恒当然是好的,但输入变化大的原因是什么呢? 可以介绍给我有关这个的公式吗?

  • 输入因输出尔变。方程式即为能量守恒方程。

  • 你所指的interleaved boost 是不是指多相boost,一般多相是用在输出电流比较大的场合,这样的设计有助于减小输入输出纹波。

  • 楼主,你这里提到的输入电压变化interleaved boost converter的输出变化大于single boost converter是什么意思,没太明白,是说在做输入电压突变时,interleaved boost 比single boost的变化要大么?

    在做输出负载动态时,interleaved boost的响应是会好一些,一般interleaved boost都是错相的,即两个boost的PWM信号频率相同,相位相差180度,单从输出的纹波来看,电流纹波频率提高了一倍,纹波值减小一半,相同输出功率的情况下,输出电容值可以取小一点。而在做输出负载动态时,interleaved boost,你可以看作是两个boost同时给输出提供电流,所以输出电压的drop会比single boost要小。

  • Hi Peter,

    你指的是这个设计吗? http://www.ti.com/lit/ug/tidu413/tidu413.pdf

    我有关于interleave Boost建模的一些资料,其中包含了一些数学公式的关系。我浏览了一下,大概可以说明你的实验现象,Interleave 与 single 的小信号模型主要是等效电感大小的区别。这里我想了解关于你测试的几个点:

    1. 是不是上面我提到的这个参考设计。

    2. 你所指的single 是不是 interleave 里面的其中一相,假如不是,可不可以提高你测试的两套板子的原理图,我比较关心两班子电感以及输出电容的大小。

    3. 针对输入电压变化的动态测试,有没有相关的波形图,我认为interleaved 应该是输出掉落比较大但恢复的很快,而single 应该是输出掉落比较小,但同时恢复也相对慢些。


    希望你能提供相关的原理图和测试波形,我想先看看是不是跟我理解的差不多,如果解释不通,我就不再TI的FAE和XP大神面前献丑了。

  • 请教一下,TINA 里面有lm5032的模型么?我在库里没有找到,想做个仿真,最近在开发一款DC-DC。谢谢
  • 请教一下,TINA 里面有lm5032的模型么?我在库里没有找到,想做个仿真,最近在开发一款DC-DC。谢谢
  • 请教一下,TINA 里面有lm5032的模型么?我在库里没有找到,想做个仿真,最近在开发一款DC-DC。谢谢
  • 貌似没有,你也可以直接申请样片或者EVM来实验验证