Other Parts Discussed in Thread: CSD86350Q5D
TI的工程师,您好。想请指教一下如何在我的应用中设计buck电路的电感和输出电容?
我的对象是一个传感器的加热器,该加热器通常在7.5V时的功率为7.5W.室温时的加热器的阻值为3.2欧。设计一个连续可调的buck电路。要求是:输入12V,通过改变占空比大小实现0V到12V输出电压可调,负载是一个加热器通常情况的工作电流为1A 。
拟采用的方案是:TI的同步buck电路设计MOSFET和Q栅极驱动器:CSD86350Q5D和TPS2836D。图见附件。
请指教!