This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

连续可调同步降压型电路设计

Other Parts Discussed in Thread: CSD86350Q5D

TI的工程师,您好。想请指教一下如何在我的应用中设计buck电路的电感和输出电容?
我的对象是一个传感器的加热器,该加热器通常在7.5V时的功率为7.5W.室温时的加热器的阻值为3.2欧。设计一个连续可调的buck电路。要求是:输入12V,通过改变占空比大小实现0V到12V输出电压可调,负载是一个加热器通常情况的工作电流为1A 。
拟采用的方案是:TI的同步buck电路设计MOSFET和Q栅极驱动器:CSD86350Q5D和TPS2836D。图见附件。
请指教!
  • 加热器加热?这并不是一个好方法。建议永鲁棒控制。

  • 想用开环同步buck来驱动加热器,温度是可以测量,通过控制同步buck进行斩波(改变占空比达到调节温度的作用),鲁棒控制是指引入反馈吗?还是说用同步buck电路工作起来不稳定不能作为加热器的驱动电路?能不能推荐一下加热器电阻的驱动电路。

  • 亲;如果是加热棒;那就简单了,远没必要用BUCK。除非有耐压问题。对于这类负载;通常的办法就是用PWM信号驱动三极管或MOSFET,用MOSFET或三极管控制加热棒加热与否。

    由于加热棒的惰性比较大,PWM频率不用很高几百赫兹已经很够用了。