This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲;你是做技术的,不能以这种长舌婆的描述方式。。。请用工程语言并附上原理,PCB,波形等。
这是mosfet 源极(s)对地波形,该波形为出问题情况。
该波形为正常电路的mosfet的源极波形。
目前没有别的图片,可以后期补上,请各位帮忙分析下图1的波形是不是不正常?应该怎么解决?
亲;图1是对的,轻载就这样。
图1和图2的带载情况是一样的啊,为什么会波形不同?
图1图2的原理图是一样的,印制板布线有区别,会对源极波形有影响吗?
轻载是只负载小?
亲,两个负载都不是很重,没振的也是准连续状态。如果负载一样,有振的漏极线;可能很长。建议传个图看看。
以上是原理图及印制板图,各位专家看看有什么问题吗?
2ckp003不知是啥东东,为啥不用肖特基?
这个本身就是硅肖特基二极管,电流3A,电压40V
有可能是虚焊吗?原理图是生产过两个设备的,工作都正常。
是否过热呢?
没有过热,故障时用红外测温仪测量为38度。会不会是5V输入纹波太大?有380mV,是在全带宽下测试的纹波。
亲;原理没问题。感觉发热有两个可能,3A肖特基可能质量有问题或电源输入电容失效。建议将有问题的肖特基换一下,看看波形有没有变。
我用5V稳压源供电3个小时,没有任何问题。换成电源板供电1小时MOS管就坏了。电源板上是一个隔离DC/DC,28V转5V。所以怀疑电源板的5V输出纹波太大?
XP,您说换了肖特基,看波形,是指看哪个波形?是MOS管源极的波形?我现在的波形不是没问题吗?
这是门极波形。
这是源极波形。
另外,mos管可以用万用表测阻抗吗?为什么每次的值不太一样啊?
换了一个批次的器件,故障没有再出现了。应该是pmos管器件的问题。
换了一个批次的pmos管,故障没有再出现。应该是器件的问题。