BQ24195无法开启boost下测试结果:
电池供电,无外接电源:
VBUS=1.6V
VBAT=4.11V
PMID=3.64V
OTG=3.8V
此时寄存器值为:REG00=0xD,REG01=0x35,REG02=0xFC,REG03=0x11,REG04=0xBC,REG05=0x9A,REG06=0x03
REG07=Ox4B,REG08=0x00,REG0A=0x23;
特别指出是REG09寄存器的值一直是0和0x10变换
请问这是什么情况,请帮忙分析一下
另外我们发现部分板子可以在电池电压较低时比如3.7V,boost可以正常升压,PMID为5.1V,REG08=0xC0,REG09=0x10,寄存器的值都是固定的,不会变化