This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24195无法启动boost的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

BQ24195无法开启boost下测试结果:
电池供电,无外接电源:
VBUS=1.6V
VBAT=4.11V
PMID=3.64V
OTG=3.8V
此时寄存器值为:REG00=0xD,REG01=0x35,REG02=0xFC,REG03=0x11,REG04=0xBC,REG05=0x9A,REG06=0x03
REG07=Ox4B,REG08=0x00,REG0A=0x23;

特别指出是REG09寄存器的值一直是0和0x10变换

请问这是什么情况,请帮忙分析一下

另外我们发现部分板子可以在电池电压较低时比如3.7V,boost可以正常升压,PMID为5.1V,REG08=0xC0,REG09=0x10,寄存器的值都是固定的,不会变化

  • 补充一下,寄存器变化对比:顺序

    REG00,REG01,REG02,REG03,REG04,REG05,REG06,REG07,REG08,REG09,REG0A

    一、寄存器按照自定义配置

    未接充电线,第一次插上电池

    0F,14,FC,11,BC,9A,03,4B,00,00,23

    以上操作后启用Boost,但升压未成功

    0F,34,FC,11,BC,9A,03,4B,00,00和10之间闪动,23

    以上操作后用充电线接入电脑USB接口,然后关闭Boost

    0D,34,FC,11,BC,9A,3,4B,84,00,23

    以上操作后再拔掉充电线

    0D,34,FC,11,BC,9A,03,4B,00,00和10之间闪动,23

    二、寄存器按照默认时

    未接充电线,第一次插上电池

    37,1B,60,11,B2,9A,03,4B,00,00,23

    以上操作后,启用升压后

    37,3B,60,11,B2,9A,03,4B,00,00和10之间闪动,23

    以上操作后,接充电线通过电脑USB口充电,并关闭升压

    35,1B,60,11,B2,9A,03,4B,84,00,23

    以上操作后,拔掉充电线后,并关闭升压

    35,1B,60,11,B2,9A,03,4B,00,00,23

    以上操作后开启升压

    37,3B,60,11,B2,9A,03,4B,00,00和10之间闪动,23


    通过以上分析得知

    不能升压时,REG09 会提示0X10和00之间闪动,此时有两个条件01 – Input fault (VBUS OVP or VBAT < VBUS < 3.8 V),

    这个错误会影响升压吗?




  • 你的问题解决了没有?我的外接电池时REG09的值也是0x01