Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM358
第一点:LM2596ADJ做恒流环路设计,在得出变换电路的传递函数的前提下,在做环路时,内部的PWM的传递函数是多少?那个系统框图中没有。
第二点:是否不用考虑第一点,直接做线性的反馈,但是在主变换参数不一样的情况下,真的就可以吗?
第三点:在恒压设计中,当然有数据手册的各种图表可以使用,从而不用考虑一些问题,恒流可以同样采用这样的方法;如果可以,我的想法有如下:使输出5V,挂5Ohm负载,那么就是1A,这样的意思是稳流1A,然后根据恒压的设计方法的图表进行设计,不知方法是否可行。