第一点:LM2596ADJ做恒流环路设计,在得出变换电路的传递函数的前提下,在做环路时,内部的PWM的传递函数是多少?那个系统框图中没有。
第二点:是否不用考虑第一点,直接做线性的反馈,但是在主变换参数不一样的情况下,真的就可以吗?
第三点:在恒压设计中,当然有数据手册的各种图表可以使用,从而不用考虑一些问题,恒流可以同样采用这样的方法;如果可以,我的想法有如下:使输出5V,挂5Ohm负载,那么就是1A,这样的意思是稳流1A,然后根据恒压的设计方法的图表进行设计,不知方法是否可行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第二点:是否不用考虑第一点,直接做线性的反馈,但是在主变换参数不一样的情况下,真的就可以吗?
R:你的意思是做成类似于比较器的环路设计?
因为最近看到相关环路设计的知识;然后在用LM2596时发现套不上。你的意思是不用管1/Vramp这个值吗?
第三点:在恒压设计中,当然有数据手册的各种图表可以使用,从而不用考虑一些问题,恒流可以同样采用这样的方法;如果可以,我的想法有如下:使输出5V,挂5Ohm负载,那么就是1A,这样的意思是稳流1A,然后根据恒压的设计方法的图表进行设计,不知方法是否可行。
R:这个器件可以很方便的改成恒流电路,在FB的位置,如果负载替代FB两个电阻的上面电阻,那么这个负载的电流就被设置为Vref/Rfbl,这里Vref 指参考基准,Rfbl指FB下端的电阻。
是的;就是我第一点的知识,我能够将主变换的传递函数算出来;我就是想补偿下环路,难道这里没有必要吗?
我现在就是准备这么做。然后在恒压中,我们看到有个Cff;那么在恒流中怎么样呢?需要计算吗
但是基于这个器件这样改成恒流有一些问题需要注意:
1,功率的损耗(下端电阻一直消耗能量)
2 。负载拔除的检测以及保护,如果FB端的上路电阻丢失,可以看到整个电路由于FB端电压始终为0,那么带来的PWM信号的影响 以及反映在拓扑架构上造成的危害需要做相应的保护和处理。
最后,建议楼主不妨根据自己的实际项目需求去看看Ti的电源管理产品中是否有对应的产品,比如TI有LED的恒流驱动芯片,有CV/CC自动调节的充电器芯片。。。
以上谢谢!
你的意思是控制到输出的传递函数;这个我知道。我想知道1/Vramp这个值,芯片已经集成了,这个参数无法得到吗?我目前就是根据在恒压设计中的的公式,
Vout=Vref(1+R2/R 1),这样可以认为是一个运放;那么现在我依旧同相输入,外加一个LM358;然后公式是这样(下面的R1,R2是LM358的负反馈电阻),
Vref=Iout*R_sense*(1+R2/R 1);从而推出Iout的表达式,从而设计R2/R1的比值。