想通过MSP430实现对其他设备电源通断控制,由于应用环境为核磁环境,不能使用继电器。电压为24V,电流设计指标1A。
1)开始考虑过通过IO控制具有使能控制的电源芯片,实现外部设备电源的通断控制,觉得有点大材小用,而且器件工作需要一定的压差,所以就没再考虑这个实现途径。
2)如果采用模拟开关控制,这么大的电流恐怕器件也该烧坏了吧?
3)采用达林顿管驱动继电器实现电源通断控制,如前所述,应用环境不允许。
我个人觉得也就只能通过晶体管或者FET进行电源通断控制了,开关电源变换器内部不就是这个道理吗,小弟对于模拟电路研究不够深入,小白一个,
请TI的专家和各位学界牛人帮忙 器件选型,并对430单片机IO口和FET(或晶体管)之间的接口电路设计进行指点。
多谢!!!