This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq51013 YFF 封装布局指南与 PCB 制造设计规则



我有一个采用 YFF 封装的 bq51013 原型设计,设计过程遵循了 BQ51013EVM-725 - bq51013 评估板文档给出的布局指南。

有 6 个焊盘需要通孔,而且我对面板布局进行了最大限度的尝试。我们费尽心思,努力将 bq51013 YFF 封装安放在第一块电路板上,因为电路板的占用面积会随着焊盘的通孔而增加。我在电路板制造之前就应该询问相关问题。有关 PCB 板面布局的问题如下:


1) 针对 YFF 封装建议的焊盘尺寸是多少?(我用的是 0.20 mm,这对于 1 盎司铜制 PCB 来说约为 8 mil。)


2) 对于 6 个需要从部件中心路由的信号而言,所建议通孔和孔的大小是多少?(我使用的是 0.228 mm/ 9 mil 通孔,孔大小为 5 mil)。


3) PCB 的建议覆层是什么?能否用含铅(不符合 ROHS 标准)的覆层?


4) 器件产品说明书封装选项附件 (Package Option Addendum) 中“引脚/焊球覆层”栏下面的焊球材料写的是“联系 TI”。请问电话号码是多少?


5) 焊球材料的熔化温度是多少?是否有建议的温度(我们猜测是 225 度)?

  • 1.) 建议的焊盘 —— 参见 PDF 格式的所附文件 —— 此外,EVM (HPA725) 上的 bq51013 (YFF) 大小是非阻焊定义焊盘 (Non-Solder Mask Defined Pad) 大小,即尺寸为 10mil / 0.254mm,焊桥尺寸设定为 12mil / 0.305mm。

     2.) 我们在焊盘中用的是 6 mil 钻孔,随后进行电镀以保持平整。下表给出了在 EVM (HPA725) 上使用通孔的引脚。

     3.) 覆层可以是化金 (Emersion Gold)、ENIG 或化银 (Emersion Silver)。我们二者都用了。

     4.) YFF 焊球材料为锡/银/铜。

     5.) 熔化温度 —— 参见所附的 PDF 格式文件,其中包含了焊接信息。

    带孔的 EVM (HPA725) 引脚:

    A1-PGND

    A2-PGND

    A3-PGND

    A4-PGND

    E2-Clamp2

    E3-Clamp1

    F2-VTSB

    F3-AD_EN

    若需查阅 bq51013 (YEE) EVM 的光绘文件,请参见 TI 软件技术文档中的 EVM 产品文件夹http://www.ti.com.cn/tool/bq51013evm-725

    WCSP_PCB_Design_Application_Note.pdf
  • 从 EVM 的光绘文件来看,似乎焊盘大小为 10mil,阻焊材料直径为 14mil。答复中的 12 mil 阻焊数据是错的吗?还是您希望的直径大小?

  • 对于非阻焊定义焊盘和 0.250mm (9.84mil) 的焊点直径来说,建议铜制焊盘为 0.230mm (9.05mil),阻焊开口为 0.310mm (12.2mil),这是基于附件演示文档第四页而来的。

    不过,对于这类封装,最好与 PCB 设计部门咨询其相关能力和经验。

    我们采用 10mil 焊盘和 14mil 开口,结果表现不错。