This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PTN04050A的使用问题

Other Parts Discussed in Thread: PTN04050A

想利用PTN04050A为板子的模拟部分提供一个可控的-5VA的输出,控制条件是控制模块从无到有的输出

在inhibit的设计中,如datasheet中figure 17所示

在目前状态下,INH为高时,FET导通,poweroff;

问题:

1.在我的设计中,图中INH的初始状态是‘0’,也就是说模块初始状态有输出,无法实现模块从无到有的输出,对该PIN有没有其他的连接设计?

2.如果利用LDO,有没有可能提供负压输出,如有可能应该怎么设计提供负压输出?

  • 亲;怎么你无法控制INH信号?因是你自己的信号;应是你可设置成逻辑“1”或“0”。

    就你现在的电路;只需短路这个MOSFET的漏源(D&S)就可以使它工作。

    另外;LDO是线性器件;无法完成电源极性转换的功能。

  • 首先,感谢您的回复,我要求的是模块从无到有输出,所以对INHIBIT进行控制;

    1.INH端是个系统电源指示信号,初始状态就是‘0’,不可控;

    2.由于初始状态为‘0’,FET关断,模块已经正常输出(短路这个MOSFET的漏源(D&S)为poweroff);

    之前没有考虑到模块自身VO转换延时和INHIBIT控制延时,我看看这些时序能否相互嵌套。