This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何理解LDO?



大家好!

   一直很困惑LDO的调整管工作状态的问题,以PNP为例,如果说PNP工作在饱和区貌似可以解释 low drop ,但是不少文档貌似指出调整管处于线性区,如果理解?谢谢!

  • 亲;三极管工作在饱和区,就没法调整了。LDO是用低饱和压降的三极管做调整管的低压降线性稳压器。

  • Hi XP,

       感谢你的答复,传统的线性稳压器问什么要使用PNP+复合管作为调整管?如果只用一个NPN管会怎样?期待你的回复,当然同样期待过往的兄弟姐妹指教,谢谢!

  • 亲;对于这类集成稳压器,用啥结构取决于工艺成本。你提及的是非常古老而成熟技术做的产品,全部只因成本。

  • 在集成电路领域,LOW dropout 发生时里面那个管子是线性区,但是由于环路增益够大,此时也是可以调整的。

  • Hi Jason,

      早期的线性稳压器为什么要用NPN+达林顿管作为调整器件,不可以直接用一个NPN管嘛?PNP管的LDO的压降还是会有600mv左右,如果LDO 的调整管工作在线性区,只有P型场效应管LDO才可以做到更低的压降?这样理解是否正确?打扰了,期待你的回复,谢谢!

  • 亲;由于基极驱动至少需要0.7V,所以;PNP管的压降通常要低些,这就是双极性工艺LDO用PNP输出的原因。由于传统工艺限制;早期集成电路里的PNP管是用横向隔膜工艺实现的,这种工艺的PNP管的电流放大能力非常弱;电流放大倍数通常在个位数,有些时候甚至为“1”,根本无法完成功率输出。因此;早期稳压IC用NPN达林顿输出。