This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

松下18650B 3400mAH电池 的化学ID是什么啊 用18650A 3200 的ID代替可以吗

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z40, BQ20Z45

我使用的是BQ20Z40的电量监控计    现在使用松下比较新的18650B 3400mAH电池   化学ID怎么弄 用18650A 3200 的ID代替 然后把容量改到3400可行吗

另外还有一个问题 电量计自身电量消耗3-5mA怎么这么大 

  • 参照:

    http://www.ti.com/lit/zip/sluc138 

    自身功耗应该在400uA左右,检查是否电路焊接正常,电量计是否在成长模式(非flash烧写)

    是否有其他器件耗电

  • 之前用20Z60的评估板也有-3mA  (SMBus 读取的-3mA)   当然还包括二级保护芯片 

  • 这个不是芯片自身的耗电,是芯片采样到采样电阻两端的电流。如果是悬空的时候看到的电流,那就是板子上产生的静态offset。

    通过软件电流Calibration可以校准。

  • 您好 我从你给的链接里找到了松下NCR18650B的化学ID号。 我使用bq20Z45+bqeasy开发, 由于bq20z45属于早期产品bqeasy内不支持 NCR18650B ,我现在可以通过什么方式输入下NCR18650B的化学ID,或者怎么样让bq20Z45支持NCR18650B电池组或者其他新的电池?

    还有整个电量计包括外围电路电流达到3-5mA(TI的评估板是-3mA) 是正常的范围吧  如何进一步降低电流消耗呢?

    谢谢!

  • 您好 我从你给的链接里找到了松下NCR18650B的化学ID号。 我使用bq20Z45+bqeasy开发, 由于bq20z45属于早期产品bqeasy内不支持 NCR18650B ,我现在可以通过什么方式输入下NCR18650B的化学ID,或者怎么样让bq20Z45支持NCR18650B电池组或者其他新的电池?

    还有整个电量计包括外围电路电流达到3-5mA(TI的评估板是-3mA) 是正常的范围吧  如何进一步降低电流消耗呢?

    谢谢!