我使用的是BQ20Z40的电量监控计 现在使用松下比较新的18650B 3400mAH电池 化学ID怎么弄 用18650A 3200 的ID代替 然后把容量改到3400可行吗
另外还有一个问题 电量计自身电量消耗3-5mA怎么这么大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个不是芯片自身的耗电,是芯片采样到采样电阻两端的电流。如果是悬空的时候看到的电流,那就是板子上产生的静态offset。
通过软件电流Calibration可以校准。
您好 我从你给的链接里找到了松下NCR18650B的化学ID号。 我使用bq20Z45+bqeasy开发, 由于bq20z45属于早期产品bqeasy内不支持 NCR18650B ,我现在可以通过什么方式输入下NCR18650B的化学ID,或者怎么样让bq20Z45支持NCR18650B电池组或者其他新的电池?
还有整个电量计包括外围电路电流达到3-5mA(TI的评估板是-3mA) 是正常的范围吧 如何进一步降低电流消耗呢?
谢谢!
您好 我从你给的链接里找到了松下NCR18650B的化学ID号。 我使用bq20Z45+bqeasy开发, 由于bq20z45属于早期产品bqeasy内不支持 NCR18650B ,我现在可以通过什么方式输入下NCR18650B的化学ID,或者怎么样让bq20Z45支持NCR18650B电池组或者其他新的电池?
还有整个电量计包括外围电路电流达到3-5mA(TI的评估板是-3mA) 是正常的范围吧 如何进一步降低电流消耗呢?
谢谢!