This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一下超级电容充电-放电IC或解决方案

Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24640

TI专家:

    你好。

    我司需要为一款遥感设备设计直流转直流电源,这个设备的需求有点特殊,具体如下:由于传输距离有5KM,并且只能用有线供电,所以总功耗被限制死在3W以下。工作电压12V,工作电流限制在250mA,有较大瞬时功耗,此设备有一个传感设备需要至少4W的发射功率,但工作频率较低,间隔大约1分钟,持续0.8~1.2s 。本来用BQ24105 带3串锂电池的方案已能解决,但我司经理坚持要超级电容的方案,而我对超级电容基本没有了解。请问能否推荐一款超级电容充、放电管理IC或者解决方案?

    谢谢了。

  • BQ24640是专门针对超级电容开发的充电器,请参考该产品主页了解详细的信息。谢谢!

  • Mr/Ms Yang:

        你好。

        求问一下,该芯片(还有几乎TI所有的锂电池充电芯片),都没有明确说被充电的电池/电容后面能否直接并联系统负载,手册里的典型应用,也没有给出输出端充电元件并联负载的原理图。

        该芯片能否支持类似于下图的应用?

        下图出自BQ24105手册的第26页。

  • “该芯片(还有几乎TI所有的锂电池充电芯片),都没有明确说被充电的电池/电容后面能否直接并联系统负载”

    你指系统负载直接与电池/电容并联? 这个要看你充电器芯片的功能,如果要直接并联,除非你的充电器芯片可以支持这种模式,主要是在datasheet中查看是否具有disable充电截止,disable max charge timer的功能,否则你直接并联会导致max charge timer溢出,也就是说芯片是否支持不可拔除类型的电池充电。

  • 如果你的电芯需要做成可拔除的,那么就使用具有power path功能的充电器,如果芯片本身没有集成power path,就使用外部器件去搭建power path电路。以上谢谢!

  • Mr(or Ms) Yang:

    歇息你的解答

    充电截止、充电计时 和 power path 这几个,BQ24105以上几个都是支持的。谢谢你了。BQ24640 有没有可以配套的 power path 芯片推荐,不一定要严格对应我的设计需求的,可以给我一个型号参考一下。