你好,
LM5116芯片手册的第19页这样描述 模式选择
我的理解是 DIODE EMULATION COMPARATOR 会在HO 管教输出低电平的时候判断VSW 与 V DEMB 的电压大小。决定LO 管教是否是输出高电平还是保持关断状态。
手册上描述
RDEMB = 0Ω 芯片工作在二极管仿真状态。 。。。。P19
RDEMB = 10K 时,芯片工作在同步模式。
我的疑惑是:
当在HO低电平时,电流的流向为
此时
由于在MOSFET和RS上的压降
VSW < 0
对于DEMB管教的电压
当 RDEMB = 0Ω
VDEMB = 0 V。(由于直接接地)
当 RDEMB = 10K
V ≈ 0.4V (由于内部的恒流源)
如果是这样的话,VDEMB无论如何都不可能大于VSW 啊? 那这又是如何判断模式的呢?