This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS82140: 温度降额曲线测试方法

Part Number: TPS82140


你好,团队成员

我有一个关于TPS82140中关于温度降额曲线的问题

在TPS82140的规格书中,图17描述了最大输出电流和环境温度的关系,我想知道这张图是如何测试得到的

是在实际的高温条件下实测吗?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,你提到的ambient temp和output current的曲线是实际测量的,不是仿真的。
    具体测量数据是保密的,无法展开,请了解。

  • 您好

    我想获取的不是具体测试数据,而是测试方法

    测试时是将产品放置在一定的环境温度,比如环境温度100℃,调整输出电流,测试当Tj=125℃时的输出电流吗

  • 将电源芯片模块连接到负载设备和测量仪器。
    将温控箱设置为初始温度。
    逐步升高温度:
    在每个温度点(例如每隔10°C),记录电源模块的输出电流和电压。
    确保在每个温度点下,电源模块达到热平衡,即温度和电流读数稳定不变。
    记录下数据,同时记录环境温度和其他相关参数
    绘制出曲线。

  • 非常感谢你的回复,在此基础上还有两个问题

    1.逐步升高温度的过程中,以什么标准判断负载电流降额呢,是要求环境温度+电源模块温升不超过125℃吗?

    2.对于集成FET的DC/DC转换器(非电源模块),是否也是使用同样的方式去评估负载电流的温度降额情况?

  • 1,是的。

    2. 集成FET的DC/DC转换器通常也会使用类似的方法来评估负载电流的温度降额情况。

    你需要监控转换器的温度,并确保在逐步升高环境温度时,转换器的总温度不超过其最大工作温度。

  • 完全了解了,非常感谢你的答复