Part Number: LMG1210
在四管Buckboost电路中如何实现非隔离驱动时的低侧电流检测
你好!
我使用LMG1210驱动一个GaN半桥。GaN开关管的型号为GS61008B.
用两个这样的半桥组成一个四管Buck-Boost电路。
没有采用隔离电源为LMG1210供电,我也没有采用数字隔离器传输PWM信号。
为了驱动低侧的开关管,由于栅极驱动回路必须小,LMG1210的VSS引脚必须连接到低侧GaN开关管GS61008B的源极开尔文引脚。
由于栅极驱动电路是非隔离的,两个半桥的栅极驱动的VSS最终连接到了一起,这会导致两个半桥下管之间存在一个额外的电流通路。
而我需要进行低侧电流采样,但上述的额外电流通路,会将低侧分流电阻上的电流 分流,如下图所示。
请问我应该如何设计栅极驱动电路来避免这一影响?我希望能够避免引入隔离电路。