This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMG1210: 在四管Buckboost电路中如何实现非隔离驱动时的低侧电流检测

Part Number: LMG1210


在四管Buckboost电路中如何实现非隔离驱动时的低侧电流检测

你好!

我使用LMG1210驱动一个GaN半桥。GaN开关管的型号为GS61008B.

用两个这样的半桥组成一个四管Buck-Boost电路。

没有采用隔离电源为LMG1210供电,我也没有采用数字隔离器传输PWM信号。

为了驱动低侧的开关管,由于栅极驱动回路必须小,LMG1210的VSS引脚必须连接到低侧GaN开关管GS61008B的源极开尔文引脚。

由于栅极驱动电路是非隔离的,两个半桥的栅极驱动的VSS最终连接到了一起,这会导致两个半桥下管之间存在一个额外的电流通路。

而我需要进行低侧电流采样,但上述的额外电流通路,会将低侧分流电阻上的电流 分流,如下图所示。

请问我应该如何设计栅极驱动电路来避免这一影响?我希望能够避免引入隔离电路。

circuit diagram

  • 您好

    在四管Buckboost电路中,实现非隔离驱动下的低侧电流检测确实是一个需要细致考虑的问题。以下是一种可能的实现方法,旨在避免引入隔离电路:

    低侧电流检测实现

    1. 选择合适的检测电阻‌:

      • 在低侧(通常是接地侧)串联一个小阻值的高精度电流检测电阻。这个电阻将把电流转换为电压降,该电压降可以被后续的模拟电路或ADC(模拟数字转换器)读取。
    2. 设计电流检测电路‌:

      • 电流检测电阻两端的电压差可以通过一个差分放大器来放大,以提高信号的分辨率和减少噪声干扰。
      • 确保放大器的输入阻抗足够高,以避免对电流检测电阻的负载效应产生显著影响。
    3. 信号调理与转换‌:

      • 放大后的电压信号可以通过一个低通滤波器来去除高频噪声。
      • 然后,这个信号可以被送到微控制器的ADC输入端进行数字化处理,或者直接用于模拟控制回路中。

    避免引入隔离电路

    • 非隔离设计的考量‌:

      • 在非隔离应用中,由于低侧与地直接相连,因此可以很容易地实现电流检测而无需额外的隔离元件。
      • 确保所有电路元件(包括电流检测电阻和放大器)都能够在预期的电压和电流范围内安全工作。
    • 注意事项‌:

      • 尽管避免了隔离电路,但仍然需要关注电路的电气安全性,确保在任何情况下都不会出现对地短路或电击危险。
      • 定期检查和维护电路,确保所有连接都牢固可靠,无松动或腐蚀现象。

    希望这些信息能够帮助您实现四管Buckboost电路中的非隔离低侧电流检测。

  • 您的回答看起来像人工智能的回复,这并没有回答我的问题。

  • 您好

    从官网的相关资料是帮助您提醒注意事项,关于您设计对于它的实际影响建议您使用官方仿真软件来验证。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOR035

    SNOR035  LMG1210 Component Design Calculator and Schematic Review

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snom615

    LMG1210 PSpice Transient Model (Rev. C)