我非常不明白环境温度与结温的关系。
有三个问题想问一下,都是相关的。
1、我们目前在使用UC2844,供电电压为24V。在环境温度31℃条件下,其表面温度为74℃。我们实际最高的环境温度为60℃,在此条件下,UC2844壳体温度估计为103℃,不知道芯片是否能正常工作?(我们使用的Fluke的Ti10热成像仪来测量的,这个看到的温度是结温Tj还是壳体温度Tc?)
2、你们datasheet的测试条件中说的是“–40°C≤TA≤85°C for the UC284X”“TA = TJ”,也就是说“UC2844 结温Tj在-40度至85度范围内”符合你们的测试结果。是这样理解吗?
3、但你们芯片的最大结温应该是150℃吧,如果以UC2844为例,在Tj=85~150℃的时候,芯片可以不会损坏,但其特性不会同“ELECTRICAL CHARACTERISTICS”中列的一致,这样理解吗?