LM2700-ADJ,LM2735X,LM3224ADJ这些芯片都能外接pwm控制信号来调节led的亮度吗?如果外接pwm亮度控制信号的话电路中需要做什么调整?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
也许我还说的不够明白,我用于键盘的背光控制电路,输入5v,输出12.5v,0.36a,用键盘主控输出的pwm控制信号来控制调节背光led灯的亮度变化,以上芯片是否适合做?或者有什么更好的方案可以推荐?
jianhua xu,
如果是使用LM3224,可以参考数据手册的图4的PWM控制,能否详细说明你的应用?LED灯的输出电流的调节范围有
要求?多少个LED灯?比如:在手机常用TPS61161/TPS61165或LM3532.
您好,一共有80个 3mm 3.2v 20ma led。采用四串20并的连接方法,输入电压5v,输出电压12.5v左右,输出电流0.36a,我是用在机械键盘的背光控制的,键盘的主控带有pwm控制信号输出,就不知道lm3224是否可以连接这个pwm信号用来控制灯的输出电流,以达到循环调节led亮度的目的。谢谢您的解答,是否可以给我再明确点的指导。有朋友告诉我lm系列的芯片不能提供外部pwm控制的,是这样吗?
led电流调节的范围没有什么具体的要求,只是通过pwm给出的信号能让灯从明到暗直至关闭,再从暗到最亮循环控制。
看了图4,只需要从shdn引脚直接接入pwm就可以了对吗?这样能达到我所述的控制目的吗?
从理论上来说,所有的BOOST可以做一定程度的输出电流调节.都是电流型控制的boost,或者sepic,我找个电流型芯片类似的例子来说明.请下载TPS40211datasheet, 里面的figure36,我在这里无法添加附件.
首先,需要把电压反馈变成电流反馈,要在输出的LED负载回路串电阻.用电阻来检测LED电流,转换成电压信号,接到FB引脚.
由于你所说的几个器件都是内置COMP引脚的,所以只能在FB引脚上叠加PWM dimming信号, 也就是把下图中的D3的阳极接到FB脚.
用类似的方法,可以对你说提到的几个片子做电流调节.在FB上调节跟COMP调节,逻辑上是反的,如果有必要,可以在PWM上家反相器.
但是,调节范围有多大,这个需要跟芯片设计的人联系,不知道他们内部的斜坡补偿加的多大,或者找个评估板做做试验.
还有,就是串个电阻阻值要选择合适,兼顾效率和电流调节范围. 你提到的这几个片子,反馈电压都比较高,从效率角度看,效率比较低.
建议看看TPS40211, 降低了反馈电压,可以选用比较小阻值的电阻,做输出电流采样,从而获得更高的效率.而且,TPS40211有PWM调制的典型应用.
感谢您这么详细的解答,弱弱的问一句,tps40211的pwm调制典型应用去哪里找?
麻烦您到如下网页看一下。谢谢!
感谢,这里没有办法上图,我简单的按照您的要求画了一下,能否麻烦您移步看一下,是否是这样连接,另外,我标注的D2,R2位置的元件参数能给我指导一下吗?另外,反相器我想不需要加的,因为我是循环切换无所谓正反。
刚才忘记上网页链接了:likeyboard.com/forum.php
请您点击“使用高级文本编辑”,
然后,请您选择下图中表记出来的图标,可以插入图片。谢谢您!您给的链接我们看不了。。。
我看不到你的链接,请把你的联系方式发到我邮箱里.手机或者座机 我的邮箱:roger-ding@ti.com
抱歉,刚看到你的需求,四串20并,多路输出,建议你考虑一下集成度高的片子,我推荐一个TPS61185, 每片有8路输出,只需要用三片就够了,自带PWM调节引脚.
这个方案确实不错,你这个方案正好适合我的灯数量,不需要三片,一片就够了,我正好是80个灯,你这个方案也是80个灯,太好了,还有一个不情之请,因为我是做生意的,最近想要搞机械键盘,键盘的电路已经让人设计好,因为现在看到背光流行,所以想要把背光加进去,如果再让人去做设计费用很高,因此自己找方案,然后让人再集成进键盘的设计图。所以,能否麻烦您给我一份这个方案的配件清单,比如:q1位置使用什么品牌什么型号的的元件。按照这个方案,我输入电压是:5v,输出电压32v(3.2v的灯x10个串联),输出电流是:0.15A(8路x每路18ma{每个灯的最大电流是20ma})。还有,如果是单路输出方案那就更好了。
哦,对了,最好能告诉我我想做两个样板的片子以及零配件要去哪里采购,真的是太感谢您了!
您好, 就您上述和商务有关的问题,请您查收我给您发的站内信。
您好,感谢您的回复!不知道为什么您的站内信我无法回复,对于上面提及的涉及到商务的问题超出了你们的服务范围,我在此致歉,但是回帖中的一下内容是否还是麻烦您给我一些解答:
1.您提供的方案电路图中:pwmin是连接外接pwm控制信号的,那么EN接脚应该接哪里?
2.这个方案正好适合我的应用,不需要三片,一片就够了,我正好是80个灯,你这个方案也是80个灯,太好了,还有一个不情之请,因为我是做生意的,最近想要搞机械键盘,键盘的电路已经让人设计好,因为现在看到背光流行,所以想要把背光加进去,如果再让人去做设计费用很高,因此自己找方案,然后让人再集成进键盘的设计图。所以,能否麻烦您给我一份这个方案的配件清单,比如:q1位置使用什么品牌什么型号的的元件。按照这个方案,我输入电压是:5v,输出电压32v(3.2v的灯x10个串联),输出电流是:0.15A(8路x每路18ma{每个灯的最大电流是20ma})。或者告诉我我该找哪里寻求设计支持!谢谢!
您好,,只要您点击对话,打开它后就可以看到回复的区域。
此外,对于采购事宜,下面是TI产品的一些经销渠道,供您参考,您可以与之联络。谢谢!
小批量授权代理商:
www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
授权代理商:
www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
此外,在样机阶段,如方便,您可以从TI网上商店购买:
您好,谢谢您的回复,但是还是麻烦您仔细看一下我上面的回复,问题1,问题2都没有解答我。
关于你的两个问题,建议你仔细看看我们芯片的datasheet.
EN是使能引脚, 你可以用你的一个单片机引脚来控制TPS61185的启动和停止工作,高电平工作,低电平关闭.如果你不需要这个功能,你可以一直置高电平.
Q1那部分电路是一个故障的shutdown功能,有故障的时候关断电路保护LED的.这个如果你不需要,也可以不用,请看我们的datasheet, 里面从figure19到figure23,一共有五个典型应用电路,你可以选择一个最适合你的.
关于方案的配件清单,请联系你所在地的TI代理商,他们会给你提供相应的技术支持,建议你仔细阅读datasheet, 有问题跟所在地的代理商的技术支持做详细的沟通,选择做合适的方案.