This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询, TLV61048 在 3.7V 锂电池供电下,输出 12V 时的最大电流约为 1A。
这个芯片集成了一个典型电流限制为 3.7A 的电源开关,能够在不影响最大负载交付的情况下增强输入电源的放电能力。
最好根据负载实际测一下比较好。
3A电流的buck-boost很少。
你看看下面的TPSM82816怎么样。
https://www.ti.com/product/TPSM82816
另外,你可以试试TI的电源工具webench,输入设计参数看看推荐什么芯片。
webench.ti.com/.../switching-regulator