Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505,
Hi TI,
如题,我计划使用UCC28C53-Q1 设计一款宽电压输入的电源。
输入电压范围: 13Vdc ~ 400Vdc 输出规格 :80V 0.19A。
我在浏览贵司官网时找到一款相似的设计方案 TIDA-01505,这使我产生的浓厚的兴趣。在参考 UCC28C53-Q1 Datasheet 对该方案进行验算时,我发现计算数值似乎与方案实际采用值有很大出入。
如变压器原边电感量的选择,根据
参考
计算 得Lp
但是 TIDA-01505 中实际选择的 Lp是 1.5mH,这个参数是怎么选择的?
下面是我的需求,请帮忙解答:
1、方便分享下 TIDA-01505 的计算过程吗?有没有详实的设计文件可以供参考;
2、输入端采用3个无极性电容分压的方式实现耐高压,我可以将这个电容更换为铝电解电容串联的形式吗?
3、
启动电路部分的Q2可以去掉,改为直接对地分压吗?
以上,是我的问题,期待您的回复。