This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28C53-Q1: 宽电压输入电源的设计问题

Part Number: UCC28C53-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505,

Hi TI,

     如题,我计划使用UCC28C53-Q1 设计一款宽电压输入的电源。

     输入电压范围: 13Vdc ~ 400Vdc    输出规格 :80V   0.19A。

     我在浏览贵司官网时找到一款相似的设计方案 TIDA-01505,这使我产生的浓厚的兴趣。在参考 UCC28C53-Q1  Datasheet 对该方案进行验算时,我发现计算数值似乎与方案实际采用值有很大出入。

     如变压器原边电感量的选择,根据 参考 计算 得Lp

                但是 TIDA-01505 中实际选择的 Lp是 1.5mH,这个参数是怎么选择的?

下面是我的需求,请帮忙解答:

1、方便分享下 TIDA-01505 的计算过程吗?有没有详实的设计文件可以供参考;

2、输入端采用3个无极性电容分压的方式实现耐高压,我可以将这个电容更换为铝电解电容串联的形式吗?

3、 启动电路部分的Q2可以去掉,改为直接对地分压吗?

以上,是我的问题,期待您的回复。