请问一下BQ24401充电提前终止是什么原因所致?
R=75K,C=220nF。所以MTO=9.88H. 事实上,我们在充电4个小时左右,就退出快充。LED也熄灭了。
我们用的镍氢电池,20AH,1.2V/cell,共计20节。
Vin=28.5V。
一般大约在Iin=0.5A左右,停止充电。
开始上电时,Iin=1.5A左右。MOD脚输出PWM波,占空比越来越大,后来直接是5V.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下BQ24401充电提前终止是什么原因所致?
R=75K,C=220nF。所以MTO=9.88H. 事实上,我们在充电4个小时左右,就退出快充。LED也熄灭了。
我们用的镍氢电池,20AH,1.2V/cell,共计20节。
Vin=28.5V。
一般大约在Iin=0.5A左右,停止充电。
开始上电时,Iin=1.5A左右。MOD脚输出PWM波,占空比越来越大,后来直接是5V.
您好
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24401.pdf
datasheet第四页的流程图中展示了影响快充的相关原因,您可以结合情况进行逐个排除。
针对您描述的问题,充电提前终止可能由以下几个因素导致:
1、电池温度
如果电池温度过高,BQ24401可能会为了保护电池而提前终止充电。请检查电池在充电过程中的温度,确保它在BQ24401允许的安全范围内。
2、充电电流和电压
您提到开始时输入电流Iin=1.5A,后来降至0.5A左右时停止充电。这可能是由于电池内阻增加或充电器检测到电池已接近满电状态而自动减少电流。当电池接近满电时,充电器可能会进入涓流充电模式或完全停止充电。
输入电压Vin=28.5V,对于20节镍氢电池(每节1.2V,总计24V)来说,这个电压在充电初期可能是合适的,但随着电池电压的上升,如果充电器不能适当调整输出电压,可能会导致充电提前终止。
3、MOD脚输出
MOD脚输出PWM波,占空比逐渐增大,最后变为5V,这表明充电器可能在尝试以不同的模式或功率级别进行充电。如果MOD脚持续输出高电平(5V),可能是充电器内部检测到某种异常状态(如过热、过压或过流),从而触发了保护机制。
4、电阻和电容设置
您提到的R=75K,C=220nF,这些值用于设置充电器的最小终止时间(MTO)。然而,如果实际充电时间远小于计算出的MTO(9.88小时),那么问题可能不在于这些外部组件,而在于电池本身的状态、充电器的内部逻辑或外部条件(如温度)。
5、电池状态
镍氢电池在长时间使用后可能会因为内部化学反应的变化而导致充电特性改变。如果电池已经老化或损坏,它们可能无法接受正常的充电电流或达到预期的电压水平。
建议的解决步骤:
检查电池组的温度和每节电池的电压,确保它们在正常范围内。
使用万用表监测充电过程中的电压和电流变化,看是否有异常波动。
如果可能,尝试更换一组新的或已知良好的电池进行充电测试,以排除电池问题。
检查充电器的散热情况,确保它没有在过热的环境中工作。
以下是之前类似问题的专项工程师给的解决方式: