This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS552882: TPS552882在BOOST模式下带载能力不足

Part Number: TPS552882


当TPS552882处于BOOST模式时,输入电压9V,输出电压12V,当输出电流大于3A时,输出电压会往下降,电流越大降的越多。CC由高变为低。测试COMP端的波形正常。

BUCK模式,输出电流大于4.5A时会无输出,应是进入到过流保护状态(检测电流的电阻为10mΩ),CC、PG变为低

电路上电感为6.8u,ESR最大为25mΩ。开关频率507K,DITH端接0.01u电容对地,MODE端短路到地。ILIM设为10A。

请问下在BOOST模式带载能力不足大概有哪些原因?应该重点查看哪部分电路?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,buck/boost 芯片BOOST模式下带载能力不足的问题。
    有可能是以下原因。

    电感选择不适合,电感电流大幅震荡,会导致输出电压不稳定。特别是电感的饱和电流
    另外输出电容选择不当,当负载增加时,输出电压也会跌落,无法提供足够的电流支持。
    再就是PCB布局,功率回路尽量小,

    你看看芯片主页的硬件开发的评估板的设计。里面有bom,电路和PCB布局都可以参考。
    www.ti.com.cn/.../TPS552882