This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430: 设计了一个12V输入,5V输出的电源模块。同样的电路设计,第一个电源模块输出只有1.22V,第二个电源模块输出只有2.89V,没有达到5V的设计指标。

Part Number: TPS5430


原理图参考数据手册中54305V输出设计的。

以下是数据手册的图:

下图是我参考手册自己画的原理图以及PCB布局:


我排查过程中用过的措施:

1.换电源芯片,输出还是没有改变

2.检查PCB板上焊接的电容、电阻和电感值,都是正确的

3.检查芯片封装。先和数据手册上的封装引脚对了一遍,没有问题;又把芯片拆下来反着焊了一下,上电后检查输出,输出为零,各引脚电压除了VIN之外都是0,说明芯片封装没有错误。

4.检查电路原理图设计,重新和数据手册的原理图对了好几遍,然后又从开源论坛上找设计成功的5430电源模块原理图,对照着检查了一遍,也没有什么问题

 

调试过程中有一个疑问:

1.其中一个模块的BOOT引脚对地电压为9.89V,这个模块的PH引脚对地电压为2.89V,则BOOT引脚对PH引脚的电压为7V。手册中BOOT引脚对PH引脚电压的最大值只有6V,我不明白实际测量值会打出来1V

 2.在不焊接输入、输出滤波电容,只焊接回流二极管、BOOT引脚电容和反馈电阻的时候,上电,输出端得到的电压是5.36V,反馈引脚电压为1.35V。当我焊接上输入端的两个4.7uF的两个电容的时候,输出端电压又变成了2.89V,反馈引脚电压为0.75V。最后判断焊接了输入电容可以复现之前的问题,没有电容的时候,电压表测量的输出电压是正常值。

  • 您好

    TPS5430电源模块输出异常排查‌:

    • 检查关键元件‌:

      • 电容选择与焊接‌:确认输入、输出电容的材质与容值,确保符合设计要求,且焊接无误‌1。特别是BOOT引脚电容,建议更换为0.1uF~0.47uF,耐压25v的电容‌2
      • 二极管类型‌:输出二极管需使用肖特基二极管,确保输出稳定‌。
    • 电路布局与接地‌:

      • 接地处理‌:检查输入脚与输出电感后是否就近接地,减少干扰‌。
      • 热焊盘连接‌:确保大电流回路通过底下的热焊盘,提高电流传导效率‌。
    • BOOT引脚电压异常‌:

      • 电压测量‌:BOOT引脚对PH引脚电压不应超过6V,需核实测量准确性,避免误判‌。
      • 电容影响‌:焊接输入电容后输出异常,需考虑电容对电路的影响,尝试调整电容参数或位置‌。
    • 反馈回路检查‌:

      • 反馈电阻‌:检查反馈电阻的阻值与焊接,确保反馈回路正常‌。