原理图参考数据手册中5430的5V输出设计的。
以下是数据手册的图:

下图是我参考手册自己画的原理图以及PCB布局:


我排查过程中用过的措施:
1.换电源芯片,输出还是没有改变
2.检查PCB板上焊接的电容、电阻和电感值,都是正确的
3.检查芯片封装。先和数据手册上的封装引脚对了一遍,没有问题;又把芯片拆下来反着焊了一下,上电后检查输出,输出为零,各引脚电压除了VIN之外都是0,说明芯片封装没有错误。
4.检查电路原理图设计,重新和数据手册的原理图对了好几遍,然后又从开源论坛上找设计成功的5430电源模块原理图,对照着检查了一遍,也没有什么问题
调试过程中有一个疑问:
1.其中一个模块的BOOT引脚对地电压为9.89V,这个模块的PH引脚对地电压为2.89V,则BOOT引脚对PH引脚的电压为7V。手册中BOOT引脚对PH引脚电压的最大值只有6V,我不明白实际测量值会打出来1V。
2.在不焊接输入、输出滤波电容,只焊接回流二极管、BOOT引脚电容和反馈电阻的时候,上电,输出端得到的电压是5.36V,反馈引脚电压为1.35V。当我焊接上输入端的两个4.7uF的两个电容的时候,输出端电压又变成了2.89V,反馈引脚电压为0.75V。最后判断焊接了输入电容可以复现之前的问题,没有电容的时候,电压表测量的输出电压是正常值。