你好,在使用TI LDO TLV71333PQDBVRQ1时,其中一个产品在70度恒温箱中进行测试发现原本是3.3V 输出,实际输出为3.15V。
测试过程如下:
- 产品供电5.17V
- 恒温箱设置70度
- 测试产品共8pcs,发现1pcs 的LDO 输出3.15VDC,正常值应该是3.3V
- 输出异常的产品无短路情况,电流在32mA左右
- 断电后重新上电,LDO输出恢复正常,3.290V
- 不是重复性现象
请帮忙看看其他客户有否遇到这种情况,帮忙分析一下在哪种情况会导致这种现象发生?谢谢!
下图为原理图中LDO的设计部分: