我对比了 两种程序,并且手动 把181程序不同点都改为160版本的了,但是还是不行 ,所以问问 是不是程序中还隐藏了其他保护 。 附件是 一个1.60 和1.81 版本的dataflash 的截图对比,各位老大,谁知道问题出在哪儿吗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢,修改后可以了。我还是没有注意到这个区别。主要原因是我不懂C语言 还有其他各种进制的换算,最近才请教别人。 我对AFE 的理解为 模拟前端 相当于一个保护板电路在前面,类似于一个普通保护电路。 我设置的是03,换算成10进制的就是 3A电流 对吧。 所以5A放电就保护了。 我这样理解可以吗? 本人还有两个问题,希望你不吝赐教:
1,current recovery time 是不是过流保护恢复时间? 默认的是8S,我修改到1S,但是 我在测试时间时,过流恢复还是用了大概8S,而不是1S,不知道怎么回事。
2,关于预充电的功能,,原理图上看,,IC的5,6脚在控制预充电MOS,能给我讲一下具体的工作原理吗,从data flash界面 我只能看到预充电的电流250mA,电压3000mV.