TPS25983: 无法自动重试的问题

Part Number: TPS25983

使用TPS259830LNRGER,NRETRY 设置短路接地,重试次数一直重试,RETRY_DLY悬空,重试延迟最小, 限制电流5A,供电20V,负载5R功率电阻,做短路保护实验时,直接短接负载, 输出关闭,但是无法自动启动,必须把负载去掉重新加载才可以启动,请问怎么解决?  dV/dt 原有配置10nF,尝试更改为200nF,延缓启动时间,依然无法解决。

  • 补充实验1 尝试测量了一下输出,把负载短路之后OUT无输出,BGATE引脚无输出。把负载去掉后,OUT 20V与BGATE26.5V ,  实验2 不加5R负载,直接短路输出口,输出保护,去除短路后,输出正常。   我在有负载的时候,短路保护之后  短路部分去除之后 如何正常输出?

  • 您好

    • 在直接短接负载时,设备可能触发了短路保护机制并关闭了输出。确保短路保护机制在故障清除后能够正确复位,并允许设备重新启动。
    • 检查是否有其他保护机制(如过温保护、过压保护等)可能影响了设备的自动启动

    请您查看一下是不是其他保护没有复位导致。您无法自动重试。