This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: 乱序上电问题

Part Number: BQ76952


Hi,BQ76952功能是支持乱序上电,想质询以下几个问题,帮忙解答,谢谢。

1.如果无法保证BQ76952的VC0先上电,那对芯片来说,会有什么问题?

2.PCB上VC0通过电阻或者肖特基二极管连接VSS,那这样是否可以不用管VC0是不是第一时间上电的?就是VC0~VC16都可以随机上电?

3.关于乱序上电,有没有相关的文档说明提供参考?

4.TI 未来AFE会规划乱序上电,不一定要保证VC0先上电的规则吗?

  • 您好

    1.如果无法保证BQ76952的VC0先上电,那对芯片来说,会有什么问题?

    会影响到您的IC正常工作

    2.PCB上VC0通过电阻或者肖特基二极管连接VSS,那这样是否可以不用管VC0是不是第一时间上电的?就是VC0~VC16都可以随机上电?

    根据datasheet的说明不能实现您的实际目的

    3.关于乱序上电,有没有相关的文档说明提供参考?

    目前还没有相关针对性的说明和参考文档

    4.TI 未来AFE会规划乱序上电,不一定要保证VC0先上电的规则吗?

    这个目前还没有相关消息,如果您比较在意这部分消息,请注意参考这个IC的官方主页的技术文档部分,如果有相关更新会在那里体现。

  • Hi 感谢答复,再跟您确认下第二点的描述,如果按照官方的设计(如下截图),在VC0和VSS之间加肖特基二极管和稳压管,是不是可以实现我们的目的,VC0~VC16之间乱序上电,不用保证VC0先上电的限制?

  • 您好

    根据官方的相关资料说明,不建议您这样设计(包含您实现的需求)。您如果坚持可以进行尝试。

  • HI ,您回复的第一点中,会影响IC正常工作。这个指的因为电压采集触发断线保护之类的,或者其他软件检测类的问题?还是这个会损害IC的功能,导致IC部分功能永久性的损坏甚至烧毁?

  • 您好

    从官方datasheet的资料显示会影响IC的正常工作(一般指的不能很好的完成相关功能)。如果长期使用有可能对于IC造成损伤,由于没有做过如您这种使用方法的测试,会不会达到永久损坏或烧毁,只能说增大这种可能性,但是没有相关测试。